绿色能源储能的目标是补充并最终取代化石燃料电网。虽然风能和太阳能等可再生能源的收集技术发展迅速,但它们具有内在的不可预测性。对于一个可持续发展的电网,它的未来离不开创新的储能系统来弥补这一差距。
2021年,全球可再生能源发电量高达7,856TWh,比2020年增长22%。全球年用电需求超过22,500TWh。
2021年,全球GESS的额定能量仅为340GWh (0.34TWh)。根据预测,到2023年也只有额外的550GWh储能容量投入运行。
*数据来源:国际能源署 (IEA)
通过探索锂离子的替代品,我们可以实现更长期、安全、高效的储能解决方案,释放绿色能源储能系统的潜力。
钠、钾和铝等替代金属离子电池已显示出比锂离子电池更具成本效益的潜力。出色的电解质交换、导电性和电流收集器使这些可行的替代方案能够支持现有的电池储能基础设施。
将环境中的空气或其他气体以高压压缩的形式储存在地下。当需要能量时,在膨胀涡轮机中将这些空气或气体过加热,以驱动发电机。
将直流电通过超导线圈,该线圈已低温冷却到低于其临界超导温度。这种方案以磁场的形式储存电能。
建造两个不同高度的水库,借助重力让水从上库流向下库,从而产生电能。水流推动涡轮机转动发电,而将水从下库抽回上库的过程则消耗电力。
通过将旋转设备加到很高的转速来储存动能,然后利用其旋转能量为发电机提供动力,其间的摩擦损失非常小。然后通过相同的方式对该设备充电。
电容器内是相互隔开、携带正负电荷的导电金属板,通过它们之间产生的静电实现储能。这些器件无毒,充电效率极高,并且成本/重量低于化学电池。
绿色能源的局限性之一,在于它是“可变的”,也就是说,我们收集到它的能力取决于环境因素。比如太阳能,晴天和阴天的收集效率显然相差很大。而且此类能源收集的一个关键因素是逆变器的质量,这种器件将电能从直流电转换为交流电,以便有效地分配到整个电网。
英飞凌的EconoDUAL™ 3 IGBT模块具有出色的功率密度和可靠性。
该模块通过广泛的产品组合提供多种拓扑结构,还包括带有集成分流电阻器的模块,用于高效逆变器设计。
了解更多
探索绿色能源收集和并网储能之间持续扩大的差距,了解拉近两者差距的创新科技。
和贸泽技术内容总监雷蒙德·严一起,与美国能源部储能研究总监Imre Gyuk博士共同探讨绿色能源储能系统的新技术和发展前景。
通过高效的储能,充分发挥可再生能源的价值。